结果:找到" 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP透传 OneNET云平台 自动联网",相关内容1000条
  • HQD300GPRSDTU资料分享
  • zdl00000HQD300_GPRSDTU产品规格书_20220323103202.pdf大家好,我是zdl00000,今天给大家介绍的是HQD300GPRSDTU它内嵌了TCP/IP协议栈,同时简化了接口设计和外部伺服电路,更适合于恶劣的工业现场。用户通过电平接口,使用简单的AT+命令,就可以完成端到端的可靠数据通信,极大减轻了用户开发时间和维护的工作量。另外该产品可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备.减少了系统更新的投入,同时结构进行优化,外型美观、性能稳定、使用方便。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: HQD300 GPRS DTU 发帖人:zdl00000 发帖时间:2022-03-23 10:34:00
  • 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
  • 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU 阿里MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
  • 物联网接单
  • 承接各类物联网项目物联网平台开发
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 物 发帖人:q547176052 发帖时间:2021-12-20 23:37:00
  • 4GCAT1DTU模组ML302-DTU登录云平台使用视频教程
  • 大家好,感谢一直以来对我们的关注。接下来会介绍物联网DTU模块的使用,在立创社区发帖相关的视频教程及资料。DTU通信板使用开发手册已更新V2.2版本《ML302MD-DTU开发使用手册》,该版本补充了MQTT协议的DTU指令说明。后期我们将会继续完善开发手册内容,让开发者更方便学习理解。目前只有中文版本,英文版本会根据用户意见反馈再制定。以下视频长度都在十分钟左右,满足视频极致2K60帖观看体验,十分钟符合大家课余时间学习。由于录制的视频内存达到5G~10G,不方便上传。视频内容有会回答常见的几个问题以及主讲的内容。1.资料文档:ML302MD-DTU开发使用手册.pdf2.串口工具:串口调...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G DTU模组 ML302-DTU 视频教程 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-01-02 13:48:00
  • 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
  • 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU ML302MD-DTU TCP OneNET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
  • WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
  • WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C TCP TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
  • WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
  • 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C TCP TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
  • GPRS/GSM模块A6在物联网【透传云中】的应用简介
  • 安信可透传云(TransparentTransmissionCloud)是安信可为方便广大客户测试无线类产品而推出的实用工具。它就像是一个跑在服务器上的网络调试助手。支持客户端之间的数据相互转发,可用于ESP8266透传测试,GPRS系列模组(如这下面这款A6模块)测试,手机APP透传方式控制ESP8266等设备!什么是透传?透传即透明传输,类似于GPRSDTU,通俗讲就是不管串口传的是什么,A6模块作为一个通道,把要传输的内容完好传给设定好的服务器。反之,服务器端传输也是一样效果。市面上的GPRS模块都必须支持自有的协议,而A6作为一款使用简单的GPRS透传模块,方案成熟拥有标准GSM07...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: GPRS GSM A6 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-05 22:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: